Sicherheitszertifikatwarnungen - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Browser Cookies aktiviert sind, bevor Sie zum Offline-Tool für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder zum SCT Pro gehen.

Beim Browsen zum Offline-Tool für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder zum SCT Pro zeigt Ihr Webbrowser eine Sicherheitszertifikatwarnung an, wenn Ihre Liegenschaft mit dem Offline-Tool für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche und dem SCT Pro nicht über ein vertrauenswürdiges Sicherheitszertifikat verfügt. Wenn Sie localhost als Servername eingeben, zeigt Ihr Webbrowser auch dann eine Sicherheitszertifikatwarnung an, wenn Sie ein vertrauenswürdiges Sicherheitszertifikat installieren.

Wenn Sie diese Warnung sehen, gehen Sie auf folgende Weise zum Offline-Tool für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder SCT Pro:
  • Für den Google® Chrome™-Browser:
    1. Wählen Sie Advanced.
    2. Wählen Sie Proceed to [Name oder IP-Adresse], wobei es sich bei [Name oder IP-Adresse] um den Namen oder die IP-Adresse des Computers handelt, auf dem das SCT installiert ist. Der Anmeldebildschirm des Offline-Tools für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder des SCT Pro wird angezeigt.
  • Wählen Sie für den Windows Internet Explorer 11 oder für Microsoft Edge Continue to this website (not recommended). Der Anmeldebildschirm der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder des SCT Pro wird angezeigt
  • Für den Apple® Safari®-Browser wählen Sie im Fenster „Cannot Verify Server Identity“ die Option Continue. Der Anmeldebildschirm des Offline-Tools für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder des SCT Pro wird angezeigt.
Anmerkung: Das Offline-Tool für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche unterstützt für die Felder des Benutzernamens und des Passworts keine automatische Ausfüllung.

Weitere Informationen zur Implementierung von Sicherheitszertifikaten für Liegenschaften mit der Neuen Metasys Bedienoberfläche oder SCT Pro finden Sie in Abschnitt Appendix: Security Certificate Implementation der Dokumentation Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .