Installieren oder Upgraden der SQL Server-Software mit dem SQL Install Helper - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

SQL Server Setup überprüft im Rahmen der Installation und des Upgrades von SQL Server die Konfiguration Ihres Computers und zeigt mögliche Installationsprobleme an. Wenn Sie nicht die benötigte Version von Microsoft .NET Framework installiert haben, zeigt SQL Server Setup einen Fehler an. Wenn Sie versuchen, eine alte Version der SQL Server-Software upzugraden, die nicht die Mindestvoraussetzungen des Service-Packs erfüllt, zeigt SQL Server Setup außerdem einen Fehler an. SQL Server Setup kann dann erst fortfahren, nachdem Sie die benötigte Service-Pack-Aktualisierung durchgeführt haben. Sie müssen alle Probleme beheben, bevor Sie mit der Installation der SQL Server-Software fortfahren.