One-Click-Installation der SCT-Software - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anmerkung: Zuerst werden die für das SCT benötigte Software und der Software Manager installiert; danach folgt die Installation der SCT-Software. Wenn die Installation .NET Framework 4.6.1 oder höher nicht auf Ihrem Computer erkennt, wird .NET Framework 4.6.1 installiert.

Prozedur

  1. Beziehen Sie die SCT-Installationsdatei vom Lizenzportal .
  2. Führen Sie MetasysSystemConfigurationTool_13.2.exe aus. Das Fenster „Metasys System Configuration Tool Setup“ wird angezeigt.
    Abbildung 1. Fenster „Metasys System Configuration Tool 13.2 Setup“
  3. Klicken Sie auf Installieren.
    Abbildung 2. Fortschrittsfenster der Installation
  4. Wenn die Meldung Install will continue after restart angezeigt wird, klicken Sie auf Restart Now, um den Computer neu zu starten. Die Installation wird fortgesetzt, nachdem Sie den Computer neu gestartet und sich bei Windows angemeldet haben.
    Abbildung 3. Fenster mit der Aufforderung zum Neustart
  5. Klicken Sie auf Finish. Damit ist die Installation abgeschlossen.
    Abbildung 4. Fenster zum Abschluss der Installation
  6. Beziehen Sie vom Lizenzportal die Feldregler-Pakete. Zum Importieren eines Feldregler-Pakets doppelklicken Sie auf die Paket-Datei oder verwenden den Package Importer, der über das Startmenü verfügbar ist. Der Package Importer zeigt bei Abschluss des Imports die Meldung Finished importing device an.
  7. Klicken Sie im Software Manager auf die Schaltfläche Lizenz hinzufügen, um die SCT-Software und die Feldregler-Pakete zu lizenzieren. Wählen Sie die Aktivierungsmethode, die Sie für die Lizenz verwenden möchten: Online mit einem Produktschlüssel oder Offline mit einer Lizenz-Aktivierungsdatei. Die Lizenzen für die SCT-Software und das Feldregler-Paket werden nach dem Hinzufügen in der Lizenzliste angezeigt.
    Anmerkung: Im Software Manager werden Feldregler-Pakete nur angezeigt, nachdem sie lizenziert wurden. Installierte, aber nicht lizenzierte Feldregler-Pakete werden im Software Manager nicht aufgeführt.
    Abbildung 5. Lizenzliste im Software Manager
    Anmerkung: Wenn Sie die SCT-Software nach der Installation nicht lizenzieren, wird beim Zugriff auf das SCT das Dialogfeld Software Lizenzcheck angezeigt.
  8. Laden Sie nach der Installation und Lizenzierung der SCT-Software Bilder für die Geräte in Ihrer Liegenschaft im Lizenzportal von Johnson Controls herunter. Weitere Informationen finden Sie unter Extracting the Engine Images to Your Computer in der Dokumentation NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .