Benutzerdefinierte SCT-Installation - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die benutzerdefinierte SCT-Installation wird automatisch gestartet, wenn für die Installation weitere Informationen vom Benutzer für die Konfiguration der Software benötigt werden. Wenn auf dem Computer zum Beispiel bereits eine Version von SQL Server installiert ist, muss der Benutzer angeben, welche SQL Server-Instanz beim SCT-Setup verwendet werden soll.

Prozedur

  1. Beziehen Sie die SCT-Installationsdatei im Lizenzportal .
  2. Führen Sie MetasysSystemConfigurationTool_13.2.exe aus.
    Abbildung 1. Fenster „Metasys System Configuration Tool 13.2 Setup“
  3. Klicken Sie auf Custom. Das Fenster „SQL Server Selection“ wird mit der Registerkarte „Database“ angezeigt.
    Abbildung 2. Fenster zur Auswahl von SQL Server
  4. Wenn Sie keine unterstützte Version der Microsoft SQL Server-Software verwenden, installiert Metasys System Configuration Tool Setup automatisch Microsoft SQL Server 2014 Express. Wenn Sie eine unterstützte Version installiert haben, wählen Sie die SQL-Instanz aus, die verwendet werden soll. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen zur SQL-Authentifizierung aus:
    • Anmeldedaten des aktuellen Benutzers zur Windows-Authentifizierung (Kontrollkästchen „Windows Credentials“ aktiviert): Wählen Sie diese Option, um sich mit den Anmeldedaten für das Windows-Betriebssystem des aktuellen Windows-Benutzers bei der SQL Server-Software anzumelden. Um diese Option verwenden zu können, muss der aktuelle Windows-Benutzer ein Mitglied der SQL Server-Rolle sysadmin für den ausgewählten SQL Server sein.
    • Benutzername und Passwort von SQL Server (Kontrollkästchen „Windows Credentials“ deaktiviert): Geben Sie Daten in die SQL-Felder „Username“ und „Password“ ein, um SQL Server-Authentifizierung zu verwenden, um bei der Installation auf die SQL Server-Software zuzugreifen. Geben Sie in das SQL-Feld „Username“ einen SQL Server-Benutzer ein, der für den ausgewählten SQL Server ein Mitglied der Rolle sysadmin ist. Geben Sie in das Feld „Password“ das entsprechende Passwort ein.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte General.
    Abbildung 3. Registerkarte „General“
  6. Stellen Sie sicher, dass unter „Install Path“ der Speicherort angezeigt wird, an dem das SCT installiert werden soll. Wenn Sie das SCT an einem benutzerdefinierten Speicherort installieren möchten, klicken Sie auf Browse und wählen einen Speicherort aus.
  7. Klicken Sie auf Install. Zuerst werden die für das SCT benötigte Software und der Software Manager installiert; danach folgt die Installation der SCT-Software. Wenn die Installation .NET Framework 4.6.1 oder höher nicht auf Ihrem Computer erkennt, wird .NET Framework 4.6.1 installiert.
    Abbildung 4. Fortschrittsfenster der Installation
  8. Wenn die Meldung Install will continue after restart angezeigt wird, klicken Sie auf Restart Now. Die Installation wird fortgesetzt, nachdem Sie den Computer neu gestartet und sich bei Windows angemeldet haben.
    Abbildung 5. Fenster mit der Aufforderung zum Neustart
  9. Klicken Sie auf Finish. Damit ist die Installation abgeschlossen.
    Abbildung 6. Fenster zum Abschluss der Installation
  10. Beziehen Sie vom Lizenzportal die Feldregler-Pakete. Zum Importieren eines Feldregler-Pakets doppelklicken Sie auf die Paket-Datei oder verwenden den Package Importer, der über das Startmenü verfügbar ist. Der Package Importer zeigt bei Abschluss des Imports die Meldung Finished importing device an.
  11. Klicken Sie im Software Manager auf die Schaltfläche Lizenz hinzufügen, um die SCT-Software und die Feldregler-Pakete zu lizenzieren. Wählen Sie die Aktivierungsmethode, die Sie für die Lizenz verwenden möchten: Online mit einem Produktschlüssel oder Offline mit einer Lizenz-Aktivierungsdatei. Die Lizenzen für die SCT-Software und das Feldregler-Paket werden nach dem Hinzufügen in der Lizenzliste angezeigt.
    Anmerkung: Im Software Manager werden Feldregler-Pakete nur angezeigt, nachdem sie lizenziert wurden. Installierte, aber nicht lizenzierte Feldregler-Pakete werden im Software Manager nicht aufgeführt.
    Abbildung 7. Lizenzliste im Software Manager
    Anmerkung: Wenn Sie die SCT-Software nach der Installation nicht lizenzieren, wird beim ersten Zugriff auf SCT das Dialogfeld Software Lizenzcheck angezeigt.
  12. Laden Sie nach der Installation und Lizenzierung der SCT-Software Bilder für die Geräte in Ihrer Liegenschaft im Lizenzportal von Johnson Controls herunter. Weitere Informationen finden Sie unter Extracting the Engine Images to Your Computer in der Dokumentation NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .