Es ist nicht erforderlich, eine frühere SCT-Version zu installieren, um mit Geräten zu arbeiten, die eine frühere Metasys Version verwenden. Sie können SCT Version 13.2 verwenden, um Geräte mit Metasys Version 5.2 oder höher zu verwalten.
Wichtig: Um ein Archiv im SCT zu öffnen, muss das Archiv die gleichee Version wie SCT haben. Wenn das Archiv von einer älteren Version ist, kann es upgegradet werden. Wenn Sie jedoch ein Archiv im SCT upgraden, können Sie dieses Archiv nicht mehr in einem früheren Version des SCT öffnen. Wenn Sie ein Archiv z. B. auf SCT Version 13.2 upgraden, SCT Version 13.2 deinstallieren und SCT Version 12.0 neu installieren, können Sie das Archiv in SCT Version 12.0 nicht mehr öffnen.
Wenn Sie das SCT deinstallieren und versuchen, ein früheres Version zu installieren, kann die Installation aufgrund in Konflikt stehender Einträge in der SQL-Datenbank fehlschlagen. Wenn Sie eine frühere Version des SCT installieren oder in einer früheren Version des SCT eine Archivdatenbasis öffnen müssen, wenden Sie sich für Unterstützung an Ihre Vertretung von Johnson Controls vor Ort.