System- und Benutzervoreinstellungen - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Das Metasys System bietet Ihnen die Möglichkeit, die die Voreinstellungen des Liegenschaftsportals anzupassen. Mithilfe der Voreinstellungen können Sie das Verhalten der Bedienoberfläche (Signaltöne, Farben, Startbildschirm, zusätzliche Links zu externen Anwendungen, auf die direkt von der Bedienoberfläche der Automationsstation aus zugegriffen werden kann) konfigurieren.