SNMP-Benachrichtigung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Das Simple Network Management Protocol (SNMP) ist ein Protokoll, das die Netzwerkverwaltung und die Überwachung von Netzwerkgeräten und ihren Funktionen ermöglicht. Es ist nicht zwangsläufig auf TCP/IP-Netzwerke beschränkt. SNMP-Überwachung wird normalerweise für große Gebäudeautomationsnetzwerke mit vielen Netzwerkgeräten verwendet. Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen werden normalerweise zu einem SNMP-Computer, der alle Geräte im Netzwerk überwacht, gesendet und dort gespeichert.

Die SNE übermittelt mithilfe des SNMP-Protokolls den Status und die Bedingungen der Netzwerkgeräte an den für die SNMP-Verwaltung eingerichteten Computer. Sie müssen SNMP-Überwachung auf Netzwerkebene einrichten und Sie müssen im Netzwerk ein Gerät zuweisen, das für die SNMP-Verwaltung zuständig sein soll. (Weitere Informationen hierzu finden Sie in Erstellen von SNMP-Alarmbenachrichtigungen und -zielen für eine SNE.) Wenn Sie ein Metasys System für ein vorhandenes Netzwerk verwenden möchten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator oder die IT-Abteilung, die für die Netzwerkverwaltung zuständig ist, um zu bestimmen, ob im Netzwerk SNMP-Überwachung vorhanden ist.

Konfigurieren Sie benutzerdefinierte SNMP-Nachrichten und geben Sie auf der Registerkarte SNMP des Liegenschaftsportals die SNMP-Nachrichtenziele an. Nehmen Sie diese Konfiguration an jeder SNE einzeln vor; die SNMP-Konfiguration kann nicht an einem ADS/ADX durchgeführt werden.

Auf Metasys Systemen ist ein erweiterter SNMP-Funktionsumfang verfügbar, einschließlich einer Datei vom Typ MIB (Management Information Base) des Metasys Systems, die zur Konfiguration von SNMP-Übersetzungsanwendungen von Drittanbietern dient, um vom Metasys SNMP-DDA erstellte SNMP-Trapnachrichten anzufordern, zu empfangen und zu übersetzen.