Metasys Bedienoberfläche - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Abbildung 1. Metasys Bedienoberfläche auf der SNE
Neben der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals wird mit der Metasys Server-Software auch die Metasys Bedienoberfläche installiert. Bei der Metasys Bedienoberfläche handelt es sich um eine für Mobilgeräte optimierte Softwarekomponente, die die vorhandenen Metasys Bedienoberflächen in einer einzelnen, vereinfachten und einfach zu erlernenden Benutzeroberfläche verbindet. Die Metasys Bedienoberfläche ermöglicht es auf der Grundlage eines einfachen, ortsbasierten Navigationsansatzes, Informationen über die Metasys Liegenschaft aufzufinden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, auf der Grundlage des Namens nach einem Ort oder Equipment zu suchen oder ein Lesezeichen für einen Ort oder ein Equipment in einem Webbrowser zu erstellen. Alle Daten, die auf der Metasys Bedienoberfläche angezeigt werden, sind in einem Dashboard-Format organisiert, damit Sie stets die Übersicht haben, was gerade in einem Bereich, Equipment oder einer zentralen Anlage geschieht. Sie können außerdem Grafiken erzeugen und verwalten und ihre Verknüpfungen mit Equipment und Bereichen anzeigen. Die neue Metasys Bedienoberfläche kann von einem beliebigen Client-Gerät aus mit einer beliebigen Bildschirmgröße aufgerufen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) und Metasys UI Help (LIT-12011953) .
Anmerkung: Ab Metasys Version 12.0 gelten die folgenden Bedingungen:
  • Wenn die SNE Teil einer reinen Automationsstation-Liegenschaft ohne Metasys Server ist, ist das Metasys Liegenschaftsportal auf der SNE und anderen Automationsstationen verfügbar, die Metasys Bedienoberfläche aber nicht.
  • Wenn die SNE Teil einer neuen Liegenschaft mit einem Metasys Server ist, ist die Metasys Bedienoberfläche auf dem Metasys Server verfügbar, aber das Metasys Liegenschaftsportal nicht. Das Liegenschaftsportal ist jedoch auf der SNE und auch auf anderen Automationsstationen verfügbar.
  • Wenn die SNE Teil eines Metasys Server-Upgrades von einer früheren Version ist, ist die Metasys Bedienoberfläche verfügbar, das Metasys Liegenschaftsportal aber nur, wenn Sie eine separate Lizenz erwerben.