Liegenschaftsleiter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Für jede Liegenschaft des Netzwerks des Metasys Systems wird eine einzelne Automationsstation oder ein einzelner Metasys Server (ADS, ADX oder OAS) als Liegenschaftsleiter festgelegt. Der Liegenschaftsleiter stellt einen einzigen Zugangspunkt zur Liegenschaft und zu allen internetfähigen Geräten der Liegenschaft dar. Der Liegenschaftsleiter unterstützt Funktionen wie z. B. die Anmeldung von Benutzern, die Benutzerverwaltung, Benutzeransichten, Zeitsynchronisation und die Verwaltung des Datenverkehrs.

In größeren Gebäudenetzwerken mit einem oder mehreren Metasys Servern wird ein Metasys Server als Liegenschaftsleiter festgelegt. In kleineren Netzwerkliegenschaften ohne Metasys Server müssen Sie eine der SNEs als Liegenschaftsleiter festlegen.

Standardmäßig ist eine SNE werkseitig als Liegenschaftsleiter festgelegt, wenn die Firmware werkseitig geladen wurde. Eine SNE, die in einer Liegenschaft nicht als Liegenschaftsleiter festgelegt ist, muss herabgestuft werden. Siehe Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters für weitere Informationen.

Wenn sich ein Metasys Server in der Liegenschaft befindet, kann eine SNE nicht der Liegenschaftsleiter sein. Sie müssen die SNE herabstufen, sodass sie ein untergeordnetes Gerät eines Metasys Servers ist. Siehe Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters für weitere Informationen.

Anmerkung: Modell SNE110Lx kann nicht Liegenschaftsleiter für andere Automationsstationen sein. Das Modell SNE110Lx kann lediglich als ein untergeordnetes Gerät eines ADS-Lite-A fungieren. Sie müssen die SNE110Lx herabstufen, sodass es als ein untergeordnetes Gerät eines ADS-Lite dient. Siehe Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters für weitere Informationen.

In der folgenden Tabelle sind die Aufsichtsrechte der verschiedenen Modelle von Automationsstationen aufgeführt, wenn sie als Liegenschaftsleiter dienen.

Tabelle 1. Aufsichtsrechte

Liegenschaftsleiter

Aufsichtsrechte

SNE2200x

Kann bis zu drei zusätzliche Automationsstationen in der Liegenschaft beaufsichtigen: NCE25s, NAE35s, NAE45s, NAE55s, SNEs oder SNCs.

SNE1100x

Kann bis zu zwei zusätzliche Automationsstationen in der Liegenschaft beaufsichtigen: NCE25, NAE35 NAE45, SNE1050 oder SNE1100xs.

SNE110Lx

Kann keine zusätzlichen Automationsstationen in der Liegenschaft beaufsichtigen.

SNE1050x

Kann bis zu zwei zusätzliche NCE25s NAE35s oder SNE1050xs in der Liegenschaft überwachen.

Anmerkung: Wenn Sie versuchen, eine SNE zu einer Liegenschaft hinzuzufügen und die neue SNE die Grenze für übergeordnete Geräte des Liegenschaftsleiters überschreitet, wird das zusätzlich Gerät vom Liegenschaftsleiter nicht akzeptiert. Bei jedem Versuch, ein neues Gerät hinzuzufügen, das die Gerätegrenze überschreitet, schreibt der Liegenschaftsleiter eine Fehlermeldung in den Viewer für Meldungen des Liegenschaftsleiters.