Kommunikationsbus BACnet MS/TP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Beim BACnet MS/TP-Kommunikationsbus handelt es sich um ein lokales oder Remote-Netzwerk, das mithilfe des BACnet MS/TP-Protokolls eine Verbindung zwischen übergeordneten Reglern und Anlagen-Reglern mit Datenpunkten herstellt. Für das Remote-Netzwerk, das als Remote-Feldbus bezeichnet wird, wird ein BACnet/IP-zu-BACnet MS/TP-Router benötigt. Der BACnet MS/TP-Bus besteht aus zwei Bustypen: dem FC-Bus und dem SA-Bus. Jeder Bus verfügt über eigene Geräteadressen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit dem lokalen und Remote BACnet MS/TP-Bus finden Sie in MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) ..