Inbetriebnahme einer SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Die Inbetriebnahme einer SNE beinhaltet die Vorbereitung der Automationsstation für die Konnektivität, die Herstellung einer Verbindung zur Automationsstation, das Hinzufügen der Automationsstation zur Profilliste im Launcher sowie der Zugriff auf die bzw. die Anmeldung beim Liegenschaftsportal der Automationsstation.

Jedes Szenario für die Installation, Inbetriebnahme und Konfiguration des Metasys Netzwerks ist einzigartig. In einigen Szenarien können die Automationsstationen (in einem Metasys Netzwerk) in Betrieb genommen und konfiguriert werden, bevor sie installiert und mit dem Netzwerk verbunden werden. In anderen Szenarien werden die Automationsstationen im Netzwerk installiert und verdrahtet, bevor sie in Betrieb genommen und konfiguriert werden.

Anmerkung: Die Installation einer Automationsstation beinhaltet die Lokalisierung, Montage, Verdrahtung und das Einschalten einer SNE. Siehe Zugehörige Dokumentation für Verweise auf Dokumentationen mit Installationsanleitungen für die verschiedenen SNE-Modelle.

Die Inbetriebnahmeaufgaben, die Reihenfolge der Aufgaben und die (für die Inbetriebnahme einer Automationsstation) erforderlichen Attribute hängen von den jeweiligen Anforderungen der Metasys Netzwerkinstallation, der Inbetriebnahme und Konfiguration der Liegenschaft ab. Die in diesem Dokument beschriebene Vorgehensweise zur Inbetriebnahme ist für die meisten Fälle geeignet, ungeachtet des Zeitpunkts der Inbetriebnahme.

Die erste Aufgabe bei der Inbetriebnahme einer SNE besteht darin, über den Launcher eine Verbindung zur Automationsstation herzustellen. Wenn der Launcher noch nicht auf Ihrem Rechner installiert ist, werden Sie aufgefordert, diesen zu installieren, wenn Sie versuchen, sich mithilfe eines Webbrowsers anzumelden. Beim Launcher handelt es sich um eine Softwareanwendung, die auf jedem Client-Computer installiert wird und mit der Sie auf einen Metasys Server oder eine Automationsstation im Gebäudenetzwerk zugreifen können, unabhängig von deren jeweiligen Softwareversion. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Launcher Tool Help (LIT-12011742) und Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

Nach der Herstellung einer Verbindung können Sie von der SNE aus über den Launcher auf das Liegenschaftsportal zugreifen. Siehe Konnektivität der Automationsstation SNE für weitere Informationen zu den typischen sechs Szenarien für Netzwerkverbindungen. Siehe Liegenschaftsportal und Zugriff auf das Liegenschaftsportal einer SNE für weitere Informationen für den Zugriff auf die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals und die Navigation darin.

Nach dem Zugriff auf das Liegenschaftsportal auf einer SNE können Sie Folgendes konfigurieren:

  • Objektname und allgemeine Geräteparameter

  • Hostname (Computername), Domänenname und Netzwerkparameter

  • Vertrauenswürdige Zertifikate (optional)

  • Parameter des Zeit- und Datumsmanagements

  • Alarm- und Ereignisparameter

  • SNMP-Nachrichten und Ausgabeziele für das Netzwerkmanagement

  • Netzwerkintegrationen

  • Integration von Fremdherstellerprotokollen

  • Status des Liegenschaftsleiters

  • Erweiterte Sicherheitseinstellungen

Nach der Inbetriebnahme einer SNE müssen Sie die Automationsstation am Betriebsort konfigurieren. Der folgende Abschnitt Konfiguration der SNE enthält ein Ablaufdiagramm, in dem die für die Installation, Inbetriebnahme und Konfiguration einer neuen SNE erforderlichen Schritte in einer Übersicht dargestellt sind.