HTTP zulassen - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Eine Automationsstation mit Metasys System Version 8.1 oder höher hat das Attribut Http zulassen, das Sie im Liegenschaftsportal bei der Automationsstation auf der Registerkarte Netzwerk finden. Dieses Attribut bestimmt, ob die Windows-Firewall in der Automationsstation den eingehenden Netzwerkdatenverkehr über den HTTP-Port (Port 80) sperrt. Das Attribut Allow Http ist standardmäßig für alle auf Release 8.1 oder höher aktualisierte Automationsstationen auf True eingestellt. Bei einer Änderung dieses Attributs auf False wird der gesamte eingehende Netzwerkdatenverkehr an Port 80 der Automationsstation gesperrt. Dies blockiert nicht die Funktionen des Tools NAE Update oder von SCT Pro.
Anmerkung: SCT Pro ist das bevorzugte Werkzeug zum Flashen von Automationsstationen auf Version 10.1 oder höher.
Abbildung 1. Attribut Http zulassen für Automationsstation

Das Attribut Http zulassen wird unabhängig auf jeder Automationsstation eingestellt. Der Wert dieses Attributs kann durch einen Zeitplan oder einen anderen Steuervorgang geändert werden. Sie können eine Analyseübersicht definieren, um den Wert des Attributs Http zulassen aller Automationsstationen der Liegenschaft anzuzeigen. Sie können das Attribut Http zulassen auch mithilfe der Funktionen zur Massenbearbeitung des SCT für mehrere Geräte ändern.

Um eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten, stellen Sie Http zulassen für jede Automationsstation, die auf Release 8.1 oder höher aktualisiert wurde, auf den Wert False ein. Wenn es sich bei der Automationsstation jedoch um einen Liegenschaftsleiter handelt und Sie die untergeordneten Stationen, die an ihn berichten, nicht auf Release 8.1 oder höher aktualisiert haben, setzen Sie Http zulassen auf True. Die folgende Tabelle zeigt, welche Metasys Tools, Dienstprogramme und Funktionen von Port 80 abhängig sind. Wenn die Automationsstation eines oder mehrere dieser Elemente verwendet, die Port 80 benötigen, stellen Sie Http zulassen auf Wahr ein.

Tabelle 1. Anforderungen zur Nutzung von Port 80 für Tools, Dienstprogramme und Funktionen

Objekt

Wird Port 80 benötigt?

Anmerkungen

Advanced Graphics Application (AGA)

Ja

Verwendet eine ältere Version der Zugriffsdienste für Metasys Daten, die HTTP benötigt.

Advanced Reporting and Energy Essentials

Ja

Verwendet zur Kommunikation mit den Automationsstationen HTTP.

CCT

Ja

Verwendet eine ältere Version der Zugriffsdienste für Metasys Daten, die HTTP benötigt. CCT erfordert für das Hoch- und Herunterladen jedoch nur Port 80.

Graphic Generation Tool (GGT)

Ja

Verwendet eine ältere Version der Zugriffsdienste für Metasys Daten, die HTTP benötigt.

Launcher 2.0

Nein

Verwendet HTTPS für die Kommunikation mit Automationsstationen, die auf Version 8.1 oder höher aktualisiert wurden, muss für Stationen mit einer Version vor 8.1 aber auf HTTP gesetzt werden.

Metasys Export Utility

Ja

Verwendet eine ältere Version der Zugriffsdienste für Metasys Daten, die HTTP benötigt.

Metasys for Validated Environments (MVE)

Nein

Verwendet HTTPS für die Kommunikation mit Automationsstationen, die auf Version 8.1 oder höher aktualisiert wurden.

Metasys Bedienoberfläche

Nein

Verwendet HTTPS für die Kommunikation mit Automationsstationen, die auf Version 8.1 oder höher aktualisiert wurden.

P2000

Ja

Erfordert, dass Port 80 (eingehend) in der Windows-Firewall des Metasys Servers geöffnet ist.

Ready Access Portal

Ja

Verwendet https zwischen dem Ready Access Portal-Server und dem Client, aber http zwischen dem Ready Access Portal-Server und den Automationsstationen.

Anmerkung: Das Ready Access Portal wird in der Version 9.0 oder aktueller nicht mehr unterstützt.

Liegenschaftsportal (SMP)

Nein

Verwendet HTTPS für die Kommunikation mit Automationsstationen, die auf Version 8.1 oder höher aktualisiert wurden.

SCT/SCT Pro

Nein

Verwendet HTTPS für die Kommunikation mit Anlagenreglern und Automationsstationen, die auf Version 8.1 oder höher aktualisiert wurden.