Erweiterte Sicherheit aktiviert - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Die Einstellung Erweiterte Sicherheit aktiviert, die nur für Liegenschaftsleiter und Automationsstationen ab Version 10.0 verfügbar ist, und gibt an, ob in der Liegenschaft erweiterte Sicherheitseinstellungen verwendet werden. Dieses Attribut verbessert die Sicherheitsschicht zwischen Metasys Liegenschaftsleitern und Automationsstationen. Ist dieses Attribut auf True gesetzt, sind abwärtskompatible Methoden der sicheren Kommunikation zwischen Liegenschaftsleiter und Automationsstationen deaktiviert. Das heißt, ein Liegenschaftsleiter mit Release 10.0 oder höher weist alle Kommunikationsversuche von Automationsstationen mit einem Release unter 10.0 zurück. In Version 10.0 ist das Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert auf Falsch eingestellt. Um jedoch ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten, ist das Attribut Erweiterte Sicherheit in der Version 10.1 oder aktueller standardmäßig auf True gesetzt.

Abbildung 1. Attribut Erweiterte Sicherheit aktiviert für das Objekt Liegenschaft
Wichtig:

Diese Einstellung gilt für die gesamte Liegenschaft; ändern Sie dieses Attribut auf False, wenn Automationsstationen an der Liegenschaft mit Versionen vor Metasys Version 10.0 arbeiten. Ansonsten werden diese älteren Automationsstationen im Liegenschaftsleiter offline geschaltet.

Wenn Sie dieses Attribut von False auf True ändern, werden Sie in einer Meldung darüber informiert, dass alle Automationsstationen vor Release 10.0 online verbleiben, jedoch von der Liegenschaft getrennt werden, da sie nicht mehr mit dem Liegenschaftsleiter kommunizieren können.