Controller Configuration Tool (CCT) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

CCT ist eine Software-Tool zum Konfigurieren, Simulieren und Inbetriebnehmen von Equipment-Reglern, die zur Familie des Metasys Systems gehören, wie beispielsweise CGMs, CVMs, FACs, FECs, IOMs und VMAs. Eine der vielen nützlichen CCT-Optionen ist Automationsstation Durchleitung. Diese Option bietet Ihnen eine Möglichkeit zum Herunterladen eines Anlagenreglers über das Metasys Netzwerk, vorausgesetzt, SCT 15.0 und CCT 15.0 sind auf demselben Computer installiert. Weitere Informationen zum CCT finden Sie in Controller Tool Help (LIT-12011147) .