Browser-Empfehlungen zum Herunterladen der Anwendung Launcher - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Um auf eine Automationsstation zum Herunterladen der Anwendung Launcher zuzugreifen, können Sie Google® Chrome™ Version 91 oder höher, Apple® Safari® 13.1 oder höherund Microsoft® Edge® Version 91 oder höher verwenden. Andere Webbrowser funktionieren u. U. auch, diese sind jedoch nicht getestet und werden nicht unterstützt. Nachdem Sie den Launcher installiert haben, können Sie sich mit dem Launcher, jedoch nicht mit dem Webbrowser beim Liegenschaftsportal anmelden.