Alarme und Ereignisse - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Jede SNE speichert Alarm- und Ereignismeldungen, die von der SNE und den angeschlossenen Feldbus-Geräten ausgegeben werden. Sie können eine SNE so einstellen, dass über die SNE-DDAs Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen an E-Mail-Empfänger und SNMP-Geräte gesendet werden.

Bei DDAs handelt es sich um Agenten, die Alarm- und Ereignismeldungen an Ziele wie z. B. E-Mail-Adressen, Syslog-Server und SNMP-Managementsysteme verteilen und liefern.

Wenn die Liegenschaft über einen ADS/ADX verfügt, kann jede SNE für eine zentralisierte Benachrichtigung und zur Langzeitspeicherung Alarm- und Ereignisinformationen an den ADS/ADX weiterleiten.

Wichtig:

Um zu vermeiden, dass Benachrichtigungen verloren gehen, wenn die Repositories voll sind, verwaltet das Metasys System die SNE-Repositories auf der Grundlage der folgenden Kriterien:

  • Ereignisse, die an ein ADS-Ereignis-Repository weitergeleitet werden, werden immer vor Ereignissen entfernt, die nicht weitergeleitet werden.
  • Das Ereignis mit der niedrigsten Priorität und dem ältesten Zeitstempel, für das das Flag Acknowledge Required auf False gesetzt ist, werden zuerst ersetzt.
  • Wenn das Ereignis eine höhere Priorität als mindestens ein Ereignis im Repository hat, ersetzt es das Ereignis mit dem ältesten Zeitstempel und der niedrigsten Priorität.
  • Wenn alle Ereignisse dieselbe Priorität haben, wird das Ereignis mit dem ältesten Zeitstempel ersetzt.
  • Wenn das zu erzeugende Ereignis eine niedrigere Priorität als alle anderen Ereignisse im Ereignis-Repository hat, wird kein Ereignis ersetzt und das neue Ereignis wird verworfen.

Wenn die SNE nicht unter genauer Einhaltung dieser Kriterien in Betrieb genommen wird, sind die Funktionen zur u. U. nicht verfügbar. Um zu verhindern, dass Ereignisse auf diese Weise behandelt werden, verschieben Sie die ADS/ADX- und Benachrichtigungs-DDAs zum Server.

Sie können in einer SNE und dem angeschlossenen Equipment mehrere Alarm- und Ereignisquellen festlegen und dann die Bedingungen definieren, die diese Alarme oder Ereignisse auslösen sollen. Darüber hinaus können Sie für jeden Alarm oder jedes Ereignis mehrere Benachrichtigungstypen und -ziele definieren.

Die SNE verfügt darüber hinaus über verschiedene vorkonfigurierte interne Diagnosefunktionen, die werksseitig eingestellt sind, um Alarme auszugeben. Einige der SNE-Diagnosefunktionen mit werksseitig eingestellten Standardalarmwerten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1. Standardalarmwerte für Automationsstationen

Meldungsrate

Event Rate

BACnet Broadcast-Empfangsrate

Flash-Belegung

COV Rcv Rate

Genutzter Speicher

CPU-Temperatur

Verlorene Erfassungen

CPU-Auslastung

Erfassungsrate

Verlorene Ereignisse

Übertragungsspeicher voll

Sie können den Status dieser Diagnosefunktionen auf der Registerkarte Diagnose überprüfen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Introduction to Alarm and Event Management in Metasys SMP Help (LIT-1201793).

Anmerkung: Wenn ein Alarm nach der Ausgabe von jemandem bestätigt wird, wird die zugehörige Alarmbenachrichtigung dadurch für alle anderen Benutzer gelöscht. Wenn ein ADS/ADX als Liegenschaftsleiter agiert, können Sie den ADS/ADX so einstellen, dass Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen an einen Netzwerkdrucker weitergeleitet werden.