Registerkarte Diagnose - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Auf der Registerkarte Diagnose werden Statusinformationen zur SNE-Hardware angezeigt, die für die Fehlerbehebung nützlich sein können.

Klicken Sie bei ausgewähltem SNE-Objekt auf die Registerkarte Diagnose, um aktuelle Informationen zum SNE-Hardwarestatus anzuzeigen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel.

Abbildung 1. Registerkarte Diagnose der SNE

Sie können auch Objekte vom Typ Netzwerkprotokoll auswählen und in den Anzeigebereich ziehen. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Diagnose, um Informationen zum ausgewählten Netzwerkprotokoll anzuzeigen (Abbildung 2).

Abbildung 2. Registerkarte Diagnose unter BACnet Protokoll