Fehlerbehebung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Dieser Abschnitt beschreibt die häufigsten Probleme, die bei der Einrichtung oder beim Betrieb einer SNE auftreten können. Verwenden Sie zum Vermeiden oder Lösen dieser Probleme die in diesem Abschnitt beschriebenen Richtlinien und Vorgehensweisen. Tabelle 1 enthält eine Liste der häufigsten Probleme in Bezug auf eine SNE und die zugehörigen Lösungen.

Bei diesem Abschnitt handelt es sich nicht um eine Fehlerbehebungsanleitung für Netzwerke des Metasys Systems, Gebäudeautomationsnetzwerke oder an die SNEangeschlossene Feldgeräte.

Informationen zur Fehlerbehebung bei Feldgeräten finden Sie in der Dokumentation des Feldgeräts. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Feldgeräts.

Anmerkung: Zur effektiven Fehlerbehebung einer SNE muss die SNE u. U. vom Ethernet-Netzwerk und den zugehörigen Feldbussen und Feldgeräten getrennt werden. Stellen Sie dann von einem Computer aus eine direkte Verbindung zur SNE her und öffnen Sie das Liegenschaftsportal.