Dieser Fall ist in modernen Netzwerken nicht häufig anzutreffen. Die Vorgehensweise ist identisch mit den Schritten unter Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung, wenn die SNE APIPA verwendet und Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung bei Verwendung einer statischen IP-Adresse für die SNE.
Der Netzwerkadministrator kann mithilfe der Ethernet-MAC-Adresse der SNE vom Typenschild der SNE den DNS-Server und den zugewiesenen Computernamen aktualisieren. Sie können danach auf einem beliebigen Computer des Gebäudenetzwerks im Launcher den DNS-Namen eingeben.