Vorbereiten der SNE für ein Netzwerk ohne DHCP- und DNS-Unterstützung, wenn die SNE APIPA verwendet - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dieser Fall ist typisch, wenn eine SNE in einem eigenständigen Netzwerk installiert werden soll, das ausschließlich für die Gebäudesteuerung vorgesehen ist. Führen Sie diese Schritte von einem Computer aus durch, der mit dem Netzwerk verbunden ist. Die SNE verwendet zur automatischen Zuweisung einer IP-Adresse APIPA. Für dieses Verfahren darf kein Ethernet-Crossover-Kabel direkt an die SNE angeschlossen werden. Ein direkter Anschluss an die SNE kann in diesem Fall die Zuweisung einer IP-Adresse beeinträchtigen.

Prozedur

  1. Schließen Sie die SNE mit einem Ethernet-Patchkabel an das Netzwerk an.
  2. Öffnen Sie SCT Pro, wenn Ihr Computer oder Laptop zur Inbetriebnahme mit dem Gebäudenetzwerk verbunden ist. Dieses Tool lauscht auf die IP-Adresse der SNE und zeigt diese an, wenn sie online geschaltet wird.
  3. Schließen Sie die SNE an die Spannungsversorgung an und warten Sie, bis die SNE die Initialisierung abgeschlossen hat.
    Anmerkung: Der Start- und Initialisierungsvorgang kann bis zu 10 min in Anspruch nehmen.
  4. Stellen Sie sicher, dass der Computer für die Verwendung von APIPA oder einer statischen IP-Adresse und Subnetzmaske konfiguriert ist, die mit APIPA kompatibel sind. Ändern Sie bei Bedarf die IP-Adresse und Subnetzmaske des Computers, sodass diese mit APIPA kompatibel sind.
  5. Gehen Sie zu Installation des Launchers für den Zugriff auf die SNE, befolgen Sie alle Anweisungen und fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt in diesem Abschnitt fort.
  6. Nachdem Sie alle Schritte unter Installation des Launchers für den Zugriff auf die SNEdurchgeführt haben, einschließlich der Anmeldung bei der SNE, stufen Sie die SNE vom Liegenschaftsleiter herunter, wenn die SNE nicht als Liegenschaftsleiter agieren soll. Siehe Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters.
  7. (Optional) Wählen Sie die Registerkarte Network des SNE-Geräteobjekts aus. Sie können bei Bedarf den herstellerseitigen Standardwert von Computername ändern. Siehe Computername und Befehl Gerät zurücksetzen.

    Die Anfangseinrichtung ist abgeschlossen. Sie können sich nun bei der SNE anmelden, indem Sie den Launcher starten oder den anfänglichen Computernamen der SNE oder den in Schritt 7 zugewiesenen Computernamen eingeben.