Migration einer NAE zu einer SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

SNEs haben Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl an finiten Feldgeräten, die auf Ebene der Automationsstation durchgesetzt werden. Berücksichtigen Sie dieses, wenn Sie die Gerätemigration planen. Jedoch erzwingt der SCT-Download-Prozess nicht die Einschränkungen bei den Geräten jeder SNE. Angenommen, Sie migrieren eine NAE45, die über 115 Feldgeräte verfügt, zu einer SNE11000, die 100 Geräte unterstützt und verwenden dann SCT zum Herunterladen des Archivs auf SNE11000, so werden 15 Geräte während der Übertragung aus der Datenbank entfernt. SCT zeigt nach einem erfolgreichen Download nicht an, welche 15 Geräte entfernt wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine NAE zu einer SNE zu migrieren.

Anmerkung: Weitere Informationen zur Vorgehensweise im SCT finden Sie in Metasys SCT Help (LIT-12011964).

Prozedur

  1. Melden Sie sich bei SCT 14.0 an und öffnen Sie die aktuelle Archivdatenbasis, die die NAE enthält, die Sie migrieren möchten.
  2. Laden Sie die Archivdatenbasis für die NAE hoch und sichern Sie diese.
  3. Nach Abschluss der Datensicherung wählen Sie Werkzeuge > Archiv verwalten.
  4. Wählen Sie im Assistenten Archiv verwalten die Option Upgrade/Migrate für Gerät und klicken Sie dann auf Weiter.
  5. Wählen Sie auf der Seite Geräte auswählen in der Liste Upgrade der ausgewählten Geräte auf Version: die Option 11.0 aus.
  6. Wählen Sie in der Liste in Spalte New Model das SNE-Modell aus. Je nach dem Gerät, das Sie migrieren möchten, trägt das SCT Daten der gültigen Modelle in das Feld New Model ein. Klicken Sie auf Next [Weiter].
    Anmerkung: Wenn die Schaltfläche Weiter nicht verfügbar ist, ist die Kombination aus Upgrade- und Migrationsoptionen, die Sie ausgewählt haben, unzulässig. Ändern Sie die Optionen, die rot gekennzeichnet sind, bevor Sie fortfahren. Sie können die SNE nur dann auswählen, wenn der Liegenschaftsleiter Version 11.0 hat.
  7. Wählen Sie den Upgrade-Zeitplan aus und klicken Sie auf Weiter.
  8. Zur Anmeldung beim Archiv geben Sie das Passwort ein und klicken auf Für Upgrade authentifizieren.
  9. Zum Upgraden eines Geräts mit einem unbekannten MetasysSysAgent-Passwort wählen Sie die Aktion Sicherheitsdatenbasis leeren aus. Wenn im Archiv eine Sicherheitsdatenbasis existiert, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Geben Sie für jedes Archivgerät das MetasysSysAgent-Passwort ein und klicken Sie auf Für Upgrade authentifizieren. Wenn die Anmeldung für das Gerät fehlschlägt, verbleibt das Gerät in der Tabelle Geräte, für die eine Aktion erforderlich ist.
    2. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Schritt, bis alle Geräte in die Tabelle Ausgewählte Aktion verschoben sind.
  10. Klicken Sie auf Next [Weiter].
  11. Überprüfen Sie Migrations-Übersicht und klicken Sie auf Beenden, um die Migration durchzuführen.
  12. Führen Sie den Vorgang Refresh All Tabs im SCT durch, um die migrierte NAE anzuzeigen.
  13. Trennen Sie die NAE vom Gebäudenetzwerk.
  14. Melden Sie sich beim Metasys Liegenschaftsleiter an, und entfernen Sie die NAE aus der Liegenschaft, indem Sie auf Aktion > Von Liegenschaft entfernen klicken. Sie müssen die Automationsstation von der Liegenschaft entfernen oder die neue SNE kann keine Kopplung mit dem Liegenschaftsleiter durchführen.
  15. Verbinden Sie die SNE mit dem Gebäudenetzwerk und schalten Sie das Gerät ein. Wenn Sie eine neue SNE in einem Arbeitsbereich einrichten, schließen Sie die SNE an die Spannungsversorgung an und verbinden Ihren Laptop über einen Netzwerkswitch mit der SNE.
  16. Klicken Sie im Bereich Dienstprogramme des SCT Pro-Dashboards auf Ermitteln. Klicken Sie dann auf Ermitteln, um das SNE-Gerät zu lokalisieren.
  17. Wählen Sie in der Tabelle der erkannten Geräte das SNE-Gerät aus und starten Sie dann für die SNE mithilfe der Option Connect UI das Liegenschaftsportal.
  18. Öffnen Sie im Liegenschaftsportal für die SNE die Registerkarte Network und aktualisieren Sie das Feld JCI IP Address auf die neue IP-Adresse und den Wert für Computer Name. Klicken Sie dann auf Save.
  19. Melden Sie sich beim Metasys Liegenschaftsleiter an. Die SNE sollte nach kurzer Zeit im Navigationsbaum Alle Objekte angezeigt werden.
  20. Laden Sie das Archiv mit dem SCT auf die SNE herunter.