Erzeugen von E-Mail-Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen und Zielen - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Eine SNE kann so eingerichtet werden, dass benutzerspezifische Alarm- und Ereignismeldungen per E-Mail erstellt und an ein oder mehrere angegebene E-Mail-Ziele versendet werden.

Anmerkung: Für die meisten Fälle empfehlen wir, dass Sie den E-Mail-DDA einrichten und E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungsziele konfigurieren, nachdem Sie eine SNE mit einer Archivdatenbasis konfiguriert haben, die die Benutzerdatenbasis enthält.
  1. Klicken Sie im Liegenschaftsportal auf das SNE-Geräteobjekt. Klicken Sie dann auf der Registerkarte Email auf Edit. (Siehe obere Hälfte der Arbeitsfläche inAbbildung 1.)
  2. Legen Sie unter Gemeinsame Konfiguration die Werte gemäß Tabelle 1 fest. In diesen Feldern werden Werte für Attribute festgelegt, die für alle von dieser SNE erstellten E-Mail-Alarmbenachrichtigungen benötigt werden. Weitere Informationen zum Einstellen der Attribute für Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen finden Sie unter Alarm and Event Management in Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .
  3. Blättern Sie im Bereich Ausgabeziele der Registerkarte E-Mail nach unten.
  4. Klicken Sie auf Neu. Es wird der Bereich zum Bearbeiten der Konfiguration der E-Mail-Ziele angezeigt.
    Abbildung 1. SNE-E-Mail-Konfiguration - Bearbeitungsmodus
  5. Geben Sie unter Ausgabeziele die Werte gemäß Tabelle 1 ein. (Weitere Informationen zum Einstellen der Attribute für Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen finden Sie unter Alarm and Events Management in Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) ).
    Tabelle 1. Gemeinsame Attribute für alle E-Mail-Ziele

    Attribut

    Beschreibung (Wert/Bereich)

    Anfangswert

    SMTP Server Host

    Name des SMTP-Servers, der für ausgehende E-Mail-Nachrichten zuständig ist. (obligatorischer Wert)

    Vollständig qualifizierter Hostname

    SMTP Schnittstelle

    TCP-Port, den der Server zum Senden von E-Mail-Nachrichten verwendet. (obligatorischer Wert zwischen 1 und 25)

    25

    Authentifizierungstyp

    Authentifizierungstyp, den die SNE zur Anmeldung beim Server für ausgehende E-Mail-Nachrichten verwendet. Die verfügbaren Optionen sind SMTP, POP vor SMTP oder Keine.

    Keine

    SMTP Benutzername

    Benutzername, den die SNE zur Anmeldung beim SMTP-Server verwendet, der ausgehende E-Mail-Nachrichten bearbeitet. (Nur erforderlich, wenn für Authentifizierungstyp die Option SMTP ausgewählt ist.)

    SMTP Passwort

    Passwort, das die SNE zur Anmeldung beim SMTP-Server verwendet, der ausgehende E-Mail-Nachrichten bearbeitet. (Nur erforderlich, wenn für Authentifizierungstyp die Option SMTP ausgewählt ist.)

    POP Server Hostname

    POP-Servername für eingehende E-Mail-Nachrichten. (Nur erforderlich, wenn der E-Mail-Server die Option POP vor SMTP benötigt, bevor E-Mail-Nachrichten vom Client angenommen werden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird POP vor SMTP deaktiviert.)

    POP Benutzername

    POP-Benutzername. (Nur erforderlich, wenn POP-Authentifizierung benötigt wird und für den POP-Serverhost ein Wert angegeben ist.)

    Maximal 20 Zeichen

    POP Passwort

    POP-Passwort. (Nur erforderlich, wenn POP-Authentifizierung benötigt wird und für den POP-Serverhost ein Wert angegeben ist.)

    Maximal 20 Zeichen

    Von E-Mail-Adresse

    Gültige E-Mail-Adresse, die vom SMTP-Server erkannt wird. (obligatorischer Wert)

    E-Mail-Adresse

    SSL E-Mail aktiviert

    Bei Einstellung auf True werden E-Mail-Nachrichten über eine SSL-verschlüsselte Verbindung versendet, sofern der Server Verschlüsselung mit StartTLS unterstützt. Bei Einstellung dieses Parameters auf True werden keine E-Mail-Nachrichten versendet, wenn diese nicht verschlüsselt werden können. Die Einstellung des Attributs SSL E-Mail Fehler werden ignoriert ist diesbezüglich unerheblich.

    False

    SSL E-Mail Fehler werden ignoriert

    Bei Einstellung auf True wird die E-Mail-Nachricht selbst dann versendet, wenn das Zertifikat des E-Mail-Servers scheinbar ungültig ist. Bei Einstellung auf False wird die E-Mail-Nachricht nur dann versendet, wenn das Betriebssystem überprüfen kann, ob der Server ein gültiges SSL-Zertifikat gesendet hat. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn SSL E-Mail aktiviert auf True eingestellt ist.

    False

    Email Diagnostics

    Zeigt Diagnoseinformationen zur Kommunikation zwischen dem E-Mail-DDA (SMTP-Client) und dem SMTP-Server an. Dieses Attribut zeigt sowohl den erfolgreichen als auch den erfolglosen Versand von E-Mail-Nachrichten an.

    Tabelle 2. Attribute für spezifische E-Mail-Ziele und Benachrichtigungen

    Attribut

    Beschreibung (Wert/Bereich)

    Anfangswert

    Label

    Name für das E-Mail-Ziel (z. B. Herbert Meyer).

    E-Mail-Adresse

    Die zur Festlegung der E-Mail-Adressen (z. B. herbert.meyer@jci.com). (obligatorischer Wert)

    Priorität

    Festlegung der Priorität der E-Mail-Nachricht (Hoch, Niedrig oder Normal).

    Normal

    Betreff

    Textkörper der E-Mail-Nachricht. (maximal 256 Zeichen)

    Wiederholungen

    Anzahl der Versuche zum Versenden der E-Mail-Nachricht. (0–10 Wiederholungen)

    3

    Aktiviert

    Aktivierung oder Deaktivierung des E-Mail-Ziels. (True, False)

    True

    Filters

    Ermöglicht die Festlegung von Regeln zum Filtern von Alarm- und Ereignisbenachrichtigungen. Für jeden Filter gibt es die Elemente Objekt, Operator und Wert.

    Format

    Dient zur Aktivierung vordefinierter Formateigenschaften der Benachrichtigungen, die zu einem Ziel gesendet werden. Zu den vordefinierten Formateigenschaften gehören:
    • Notification Priority
    • Notification Message (Inhalt)
    • Wert
    • Site Name
    • Item Description
    • Item Fully Qualified Reference
    • Item Category
    • Acknowledge Required
    • Previous Status
    (Aktivieren Sie ein Format, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem Format aktivieren.)

  6. Klicken Sie rechts neben E-Mail-Zieladressen auf Neu. Das Dialogfeld Email Import wird angezeigt Importieren Sie Benutzernamen und die zugehörigen E-Mail-Adressen von der Liste der Benutzernamen für die Liegenschaft. (Weitere Informationen finden Sie in Metasys® SMP Help [LIT-1201793].)
    Abbildung 2. Dialogfeld zum Importieren von E-Mail-Adressen

  7. Um die zu einem Ziel gesendeten E-Mail-Nachrichten zu filtern, klicken Sie neben dem Bereich Filter der Registerkarte E-Mail-Zieladressen konfigurieren auf Neu. Das Dialogfeld Filter hinzufügen wird angezeigt.
    Abbildung 3. Dialogfeld Filter hinzufügen

  8. Wählen Sie für die Bedingung, für die die E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden soll, (in den Dropdown-Listen) einen Wert für Objekt, Operator und Wert aus. (Weitere Informationen zu Filtern finden Sie unter Event Message Routing, Filtering, and Destinations in Metasys® SMP Help [LIT-1201793].)
  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Aktivieren Sie die Formateigenschaften für E-Mail-Benachrichtigungen, die zu den angegebenen Zielen gesendet werden, indem Sie die Kontrollkästchen neben den Formateigenschaften aktivieren.
  11. Fügen Sie nach Bedarf zusätzliche E-Mail-Ziele mit Filtern und Formaten hinzu.
  12. Klicken Sie auf Speichern.