Auswechseln einer SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Um eine SNE an einem Netzwerkstandort auszuwechseln, aktualisieren Sie die Registrierung der Liegenschaft, um sicherzustellen, dass die Geräte in der Liegenschaft mit der neuen (ausgewechselten) Automationsstation kommunizieren. Geschieht dies nicht, versuchen die Geräte u. U., mit der von der Liegenschaft entfernten Automationsstation zu kommunizieren.

Wenn Sie die SNE nicht auf korrekte Weise von einer Liegenschaft entfernen, versucht der Liegenschaftsleiter u. U., Nachrichten zur alten SNE zu senden und erzeugt so unnötigen Datenverkehr im Netzwerk.

Wenn die Trenddaten der SNE in einem ADS-Repository gespeichert werden, leiten Sie die Daten jeder Automationsstation vor Beginn des Upgrades wie folgt weiter:

  1. Wählen Sie im Navigationsbaum eine übergeordnete Automationsstation aus.
  2. Wählen Sie Aktion > Befehle. Eine Liste der verfügbaren Befehle wird angezeigt.
  3. Wählen Sie Archiv und klicken Sie dann auf Senden. Die archivierten Trenddaten werden zum ADS/ADX gesendet.

So wechseln Sie die SNE aus:

Prozedur

  1. Laden Sie mit dem SCT die aktuelle Kopie der SNE-Datenbasis hoch.
  2. Ersetzen Sie die alte SNE durch die neue SNE und schließen Sie die neue SNE an das Netzwerk an. Schließen Sie die SNE dann an die Spannungsversorgung an.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Stellen Sie die SNE im Liegenschaftsportal auf denselben Hostnamen und dieselbe IP-Adresse ein wie die alte SNE.
      Anmerkung: Auf diese Weise können Sie mit dem SCT die Datenbasis herunterladen, ohne dafür die Option Gerät ändern verwenden zu müssen.
    • Stellen Sie sicher, dass das SCT mit der SNE kommunizieren kann und wählen Sie dann beim Download der Datenbasis mit dem SCT die Option „Device Change“ aus, um den Liegenschaftsleiter und den Hostnamen der neuen SNE anzugeben.
  4. Laden Sie die vorhandene SNE-Archivdatenbasis auf die neue SNE herunter.