Sichern eines Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Um ein Zertifikat für eine Automationsstation zu sichern, erstellen Sie nach der herkömmlichen Methode im SCT (Tools > Database > Create Backup) eine Datensicherung der Archivdatenbasis. Bei diesem Vorgang werden neben der Sicherung der Archivdatenbasis auch die Zertifikate der Automationsstation gesichert. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Create Backup in Metasys SCT Help (LIT-12011964). Sie können Zertifikate auch zur Aufbewahrung sichern und speichern, indem Sie jede Zertifikatsdatei zu einem Computer oder einem Wechseldatenträger exportieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Exporting a Certificate in Metasys SCT Help (LIT-12011964). Zertifikate werden schließlich auch beim Exportieren der Archivdatenbasis gesichert und gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Export Database in Metasys SCT Help (LIT-12011964).
Wichtig: Bei der Erstellung von Datensicherungen der Archivdatenbasis und deren Wiederherstellung gibt es eine wichtige Beschränkung. Es muss nämlich für beide Vorgänge derselbe SCT-Computer verwendet werden. Zur Wiederherstellung des Archivs darf kein anderer SCT-Computer verwendet werden, weil sonst die Zertifikatsdaten gelöscht werden. Es handelt sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme gegen den Diebstahl von Zertifikaten.