Löschen eines Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So löschen Sie das Zertifikat einer Automationsstation in einer Archivdatenbasis:

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikat Sie löschen möchten. Klicken Sie auf Löschen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
  4. Klicken Sie auf OK, um das Zertifikat zu löschen. Die Liste der Zertifikate wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass das Zertifikat gelöscht wurde.