Löschen einer Zertifikatsanforderung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So löschen Sie eine Zertifikatanforderung einer Automationsstation aus einer Archivdatenbasis:

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikatsanforderung Sie löschen möchten. Klicken Sie auf Löschen. Eine Bestätigungsmeldung erscheint.
    Abbildung 1. Löschen einer CSR-Bestätigungsmeldung

  4. Klicken Sie auf OK, um die Zertifikatsanforderung zu löschen. Die Liste der Zertifikatsanforderungen wird aktualisiert, um anzuzeigen, dass die Zertifikatsanforderung gelöscht wurde.