Hochladen eines Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So laden Sie ein Zertifikat von einer Automationsstation in eine Archivdatenbasis hoch:

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte. Es wird eine Tabelle der Geräte mit Zertifikaten angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikat Sie hochladen möchten. (Wenn Sie die Zertifikate von mehreren Automationsstationen hochladen müssen, können Sie mehrere in der Gerätetabelle auswählen.)
    Abbildung 1. Hochladen eines Zertifikats
  4. Klicken Sie auf Hochladen. Der Assistent zum Hochladen von Zertifikaten wird angezeigt.
    Abbildung 2. Assistent zum Hochladen von Zertifikaten

  5. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort der Automationsstation an (oder klicken Sie auf Via Liegenschaftsleiter kommunizieren, um die Anmeldedaten des Liegenschaftsleiters zu verwenden). Klicken Sie auf Anmelden testen. Nach der Bestätigung der Anmeldung klicken Sie auf Weiter, um die verbleibenden Schritte im Assistenten zum Hochladen von Zertifikaten durchzuführen. Das Fenster Aktionslisten wird angezeigt, um den Verlauf des Uploads anzuzeigen. Der Abschlussstatus OK zeigt an, dass der Upload des Zertifikats erfolgreich war.
  6. Schließen Sie das Fenster Aktionslisten.