Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
So exportieren Sie ein Zertifikat für eine Automationsstation in einer Archivdatenbasis:
Prozedur
Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte. Es wird eine Tabelle der Geräte mit Zertifikaten angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus, dessen Zertifikat Sie exportieren möchten.
Abbildung 1. Exportieren eines Zertifikats
Klicken Sie auf Zertifikat(e) exportieren. Das Dialogfeld Zertifikat(e) exportieren erscheint.
Klicken Sie auf Zertifikat(e) exportieren. Die Zertifikatsdatei wird zum ausgewählten Ordner exportiert. Wenn der Name der NAE z. B. NAE-1 lautet, erhält die Zertifikatsdatei den Namen NAE-1.pem.