Überprüfen des Liegenschaftsleiters, der für eine Automationsstation bzw. einen Server definiert ist - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Damit die Zeitsynchronisation einwandfrei funktioniert, muss für alle Automationsstationen/Server in einer Liegenschaft der korrekte Name des Liegenschaftsleiters im Attribut Local Site Director festgelegt sein. Wenn eine Automationsstation bzw. ein Server mit dem falschen Liegenschaftsleiter konfiguriert wurde, funktioniert die Zeitsynchronisation Ihrer Metasys Liegenschaft nicht ordnungsgemäß. Führen Sie folgende Schritte durch:

Prozedur

  1. Melden Sie sich bei der Automationsstation oder dem Server an.
  2. Ziehen Sie das Objekt für die Automationsstation bzw. für den Server in den Anzeigebereich.
  3. Wählen Sie Erweitert.
  4. Durchsuchen Sie den Bereich Liegenschaft und stellen Sie sicher, dass im Attribut Örtl. Liegenschaftsleiter das richtige Gerät festgelegt ist, wie hier dargestellt: Abbildung 1. In diesem Beispiel ist der Liegenschaftsleiter eine Automationsstation (SNE11000-gr1).
    Anmerkung: Für das Attribut Örtl. Liegenschaftsleiter kann eine IP-Adresse oder der Hostname eingegeben werden. Bei der Eingabe des Namens als Hostname muss Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden (zum Beispiel ist SNE11000-gr1 nicht identisch mit sne11000-gr1).
    Abbildung 1. Feld Liegenschaftsleiter

  5. Wenn das Feld Liegenschaftsleiter das falsche Gerät enthält oder leer ist, klicken Sie auf Bearbeiten. Bearbeiten Sie das Feld Liegenschaftsleiter und klicken Sie auf Speichern.