Liegenschaftszeitserver - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Als eine Voreinstellung zur manuellen Einstellung von Datum und Uhrzeit eines Geräts können Sie auch einen Liegenschaftszeitserver auswählen. Ein Liegenschaftszeitserver stellt Datum und Uhrzeit im Liegenschaftsleiter ein. Liegenschaftszeitserver können sich im Intranet (z. B. ein Domänencontroller/Server) oder im Internet (z. B. U.S. Naval Observatory Master Clock, USNO) befinden.

Eine Liste der Internet-Zeitserver finden Sie unter https://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi.

Siehe Konfigurieren der Uhrzeit des Liegenschaftsleiters zur Synchronisation mit einer externen Zeitquelle.