Auswählen eines Liegenschaftszeitservers für den Metasys Server-Liegenschaftsleiter (Multicast) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Zeitserver für einen Metasys Server-Liegenschaftsleiter auszuwählen, wenn die Multicast-Zeitsynchronisation verwendet wird:

Prozedur

  1. Melden Sie sich beim Metasys Server Liegenschaftsleiter an.
  2. Ziehen Sie das Objekt Liegenschaft in den Anzeigebereich.
  3. Wählen Sie Erweitert.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Stellen Sie im Bereich Uhrzeit des Dropdown-Felds Zeitsynchronisierverfahren sicher, dass die Auswahl auf Multicast gesetzt ist.
    Abbildung 1. Feld Zeitsynchronisierverfahren auf Multicast gesetzt
  6. Klicken Sie in der Liste der Liegenschaftszeitserver auf die Suchschaltfläche und fügen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des SNTP-Zeitservers hinzu, der die Zeit für den Automationsstations-Liegenschaftsleiter bereitstellt. Lassen Sie die Liste Gerätezeitserver leer.
    Anmerkung: Geben Sie nur dann einen Hostnamen an, wenn für den Liegenschaftsleiter ein DNS-Server verfügbar ist.
  7. Klicken Sie auf Speichern.