Auswählen eines Liegenschaftszeitservers für den Automationsstation-Liegenschaftsleiter (Windows) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Zeitserver für einen Automationsstations-Liegenschaftsleiter auszuwählen, wenn die Windows-Zeitsynchronisation verwendet wird:

Prozedur

  1. Melden Sie sich bei der Automationsstation an.
  2. Ziehen Sie das Objekt Liegenschaft des Liegenschaftsleiters in den Anzeigebereich.
  3. Wählen Sie Erweitert.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Stellen Sie im Bereich Uhrzeit des Dropdown-Felds Zeitsynchronisierverfahren sicher, dass die Auswahl auf Windows gesetzt ist.
    Abbildung 1. Feld Zeitsynchronisierverfahren auf Windows gesetzt
  6. Klicken Sie in der Liste der Liegenschaftszeitserver auf die Schaltfläche Durchsuchen, und fügen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Liegenschaftszeitservers hinzu. Lassen Sie die Liste Gerätezeitserver leer.
  7. Klicken Sie in der Liste der Gerätezeitserver auf die Schaltfläche Durchsuchen, und fügen Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des Automationsstation-Liegenschaftsleiters hinzu.
    Anmerkung: Geben Sie nur dann einen Hostnamen an, wenn für den Liegenschaftsleiter ein DNS-Server verfügbar ist.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Starten Sie den Automationsstation-Liegenschaftsleiter neu.