In der folgenden Tabelle werden die Attribute für die Multicast-Zeitsynchronisation beschrieben.
|
Attribut |
Beschreibung |
|---|---|
|
Multicast Group Address |
Die IP-Adresse, die für den Multicast der SNTP-Meldung verwendet wird. Diese Adresse gibt die Gruppe der Geräte an, die die SNTP-Meldung erhalten sollen. Die definierte Standardadresse nach RFC 2030 ist 224.0.1.1. Die Adresse kann für eine liegenschaftsspezifische Verwendung konfiguriert werden. |
|
Multicast UDP Port |
Gibt den UDP-Port an, an dem die Multicast-Zeitsynchronisation abfragt und auf eine Meldung wartet. Der definierte Standardport nach RFC 2030 lautet 123. Der hier festgelegte UDP-Port muss mit dem UDP-Port des Zeitservers übereinstimmen, damit die Abfrage erfolgreich ist. |
|
Multicast TTL |
Gibt die Lebensdauer einer Multicast-Meldung an (TTL=Time To Live). Der Wert gibt die Anzahl der Router-Hops (Router, die eine Meldung durchlassen) an, bis zu der die Meldung gesendet sein muss. Weiter wird sie nicht gesendet. Die Router müssen so konfiguriert werden, dass sie Multicast-Meldungen durchleiten, damit Zeitsynchronisationsmeldungen durchgeleitet werden können. Anmerkung: Ein Standardwert von 1 führt normalerweise dazu, dass die Multicast-Meldung das IP-Subnetz des Liegenschaftsleiters nicht verlässt. Die meisten Router verringern beim Eintreffen eines Pakets die vorhandene Lebensdauer und verwerfen das Paket, anstelle es beim Erreichen einer Lebensdauer von 0 weiterzuleiten.
|
|
Multicast Heartbeat Interval |
Anzahl der Minuten, bis eine Meldung zur Multicast-Zeitsynchronisation vom Liegenschaftsleiter an die teilnehmenden Geräte gesendet wird. |