Einstellen von Datum und Uhrzeit im Metasys Server, der ein Liegenschaftsleiter ist - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Datum und die Uhrzeit für einen Metasys Server einzurichten, der als Liegenschaftsleiter konfiguriert ist:

Prozedur

  1. Klicken Sie auf dem Computerbildschirm des Metasys Servers unten rechts auf die Uhrzeit. Das Fenster Eigenschaften von Datum und Uhrzeit wird angezeigt (siehe Abbildung 1). Das Aussehen dieses Bildschirms und des folgenden Bildschirms hängt vom Betriebssystem ab.
    Abbildung 1. Uhrzeit und Datum im Liegenschaftsleiter, der ein Metasys Server ist

  2. Abhängig vom Betriebssystem klicken Sie auf Einstellungen für Datum und Uhrzeit ändern oder auf Einstellungen für Datum und Uhrzeit. Das Fenster Datum und Uhrzeit wird angezeigt (Abbildung 2).
    Abbildung 2. Fenster Datum und Uhrzeit im Metasys Server, der ein Liegenschaftsleiter ist
  3. Klicken Sie auf Change [Ändern]. Richten Sie im Dialogfeld Datum und Uhrzeit ändern das Datum und die Uhrzeit ein.
    Anmerkung: Wenn für Ihr Betriebssystem die Option Zeiteinstellung automatisch ändern auf Ein gesetzt ist, werden das Datum und die Uhrzeit von einem externen Zeitserver gesteuert.
  4. Klicken Sie auf Ändern, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schließen. Datum und Uhrzeit des Liegenschaftsleiters sind nun festgelegt und wurden auf alle anderen untergeordneten Geräte der Liegenschaft übertragen.