Einstellen der Zeitzone im Automationsstation-Liegenschaftsleiter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

Prozedur

  1. Melden Sie sich beim Automationsstation-Liegenschaftsleiter an.
  2. Ziehen Sie das Objekt Liegenschaft in den Anzeigebereich.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Wählen Sie unter Zeit im Dropdown-Feld Standardzeitzone die richtige Zeitzone für das Gerät aus (siehe Abbildung 1).
    Abbildung 1. Standardzeitzone im Liegenschaftsobjekt

  5. Klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung: Das Fenster Fokus des Liegenschaftsobjekts wird sofort aktualisiert, um die aktuelle Uhrzeit und die ausgewählte Zeitzone anzuzeigen. Die blaue Statusleiste unten rechts wird jedoch erst dann aktualisiert, wenn Sie sich abmelden und dann bei der Automationsstation erneut anmelden.
  6. Setzen Sie die Automationsstation zurück, damit die Änderung der Zeitzone wirksam wird.