Einstellen der Zeitzone auf dem Metasys Server Liegenschaftsleiter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

Prozedur

  1. Klicken Sie auf dem Computerbildschirm des Metasys Servers unten rechts auf die Uhrzeit. Das Fenster Eigenschaften von Datum und Uhrzeit wird angezeigt (Abbildung 1). Das Aussehen dieses Bildschirms und anderer Bildschirme hängt vom Betriebssystem ab.
    Abbildung 1. Uhrzeit und Datum auf einem Metasys Server

  2. Abhängig vom Betriebssystem klicken Sie auf Einstellungen für Datum und Uhrzeit ändern oder auf Einstellungen für Datum und Uhrzeit. Das Fenster Datum und Uhrzeit wird angezeigt, siehe Abbildung 2.
    Abbildung 2. Fenster Datum und Uhrzeit auf Metasys Server

  3. Stellen Sie sicher, dass die Option Uhrzeit automatisch einstellen auf Ein gesetzt ist.
  4. Wählen Sie die korrekte Zeitzone in der Dropdown-Liste Zeitzone aus.
  5. Wählen Sie Uhr automatisch an Sommerzeit anpassen.
  6. Schließen Sie das Fenster, um Ihre Änderungen zu speichern.