Konfigurieren eines Liegenschaftsleiters für die Multicast-Zeitsynchronisation - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zeitsynchronisierverfahren auf Multicast für den Liegenschaftsleiter zu setzen, entweder für den Metasys Server oder eine Automationsstation:

Prozedur

  1. Melden Sie sich beim Server oder dem Automationsstation-Liegenschaftsleiter an.
  2. Ziehen Sie das Objekt Liegenschaft in den Anzeigebereich.
  3. Wählen Sie Erweitert.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Wählen Sie im Bereich Uhrzeit des Dropdown-Felds Zeitsynchronisierverfahren die Option Multicast.
    Abbildung 1. Feld Zeitsynchronisierverfahren auf Multicast gesetzt
  6. Beziehen Sie die Standardwerte für die folgenden Multicast-Attribute:
    • Multicast Gruppenadresse 244.0.1.1
    • Multicast UDP-Port 123
    • Multicast TTL 1
    • Multicast Heartbeat-Intervall 5

    Beschreibungen dieser Multicast-Attribute finden Sie unter Einstellungen für die Multicast-Zeitsynchronisation.

  7. Klicken Sie auf Speichern. Wenn die Multicast-Zeitsynchronisation aktiviert ist, wird der Windows-Dienst win32time im Hintergrund des Betriebssystems beendet. Die Zeitsynchronisation findet statt, wenn Sie die Uhrzeit lokal auf dem Metasys Server ändern, oder nach Ablauf des Zeitsynchronisationszeitraums.
  8. Klicken Sie auf Datum und Uhrzeit in der unteren rechten Ecke von Windows. Klicken Sie auf Datum und Uhrzeit, um zu prüfen, ob der Parameter Zeit automatisch einstellen aktiviert ist.