Anzeige der lokalen Uhrzeit und des Datums auf der Statusleiste - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

Datum, Uhrzeit und Zeitzone in der Statusleiste der Liegenschaftsportal-Bedienoberfläche geben das lokale Datum, die lokale Uhrzeit und Zeitzone für dieses Gerät an. Datum, Uhrzeit und Zeitzone im Geräteobjekt, nach dem Sie suchen, sind zwar identisch, unter bestimmten Umständen kann es jedoch den Anschein haben, als gäbe es einen Unterschied oder eine Verzögerung zwischen den beiden. Dies ist normales Betriebsverhalten. Siehe Abbildung 1.

Abbildung 1. Normale Diskrepanz zwischen der lokalen Uhrzeit und der Serverzeit in der SMP-Bedienoberfläche

Die lokale Uhrzeit und das lokale Datum, die bzw. das auf der Registerkarte Focus des Geräteobjekts angezeigt werden, beruhen bei Automationsstationen ab Release 8.0 auf der Standardzeitzone, die für das Gerät festgelegt ist. Wenn die Automationsstation in einer anderen Zeitzone als der Liegenschaftsleiter aufgestellt ist, können sich die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum der beiden voneinander unterscheiden.