Warnbanner - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

In einer als Liegenschaftsleiter festgelegten SNE können Sie optional ein Warnbanner aktivieren. Beim Warnbanner handelt es sich um eine Erklärung, die immer dann angezeigt wird, wenn sich Bediener beim Liegenschaftsportal der Automationsstation anmelden. Standardmäßig ist die Automationsstation so eingestellt, dass kein Warnbanner angezeigt wird.

Sie können zwischen drei verschiedenen Warnbannern wählen: US-amerikanisches Verteidigungsministerium (DoD), General Services Administration (GSA) der USA oder Federal Aviation Administration (FAA) des US-amerikanischen Transportministeriums (DOT). Die Informationen im Textfenster werden an die US-amerikanische Behörde angepasst, in der das Metasys System installiert ist. Der Leser muss die Bedingungen im Warnbanner vor der Anmeldung lesen und akzeptieren. Das Banner kann nicht benutzerspezifisch angepasst oder sein Text geändert werden. Anweisungen zur Aktivierung oder Deaktivierung dieses Banners finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren des Warnbanners.

Abbildung 1. Warnbanner des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums (DoD)