Objektname der SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Das Attribut Objektname der SNE kann auf der SNE-Registerkarte Lupe bearbeitet werden, die die Metasys Software zum Identifizieren der SNE im Liegenschaftsportal und im SCT verwendet. Objektname ist lediglich eine Bezeichnung und muss nicht zwangsläufig mit Computername übereinstimmen. Bei einer Änderung von Objektname ändert sich lediglich der Name, der im Navigationsbaum, in Alarmmeldungen, Trendberichten und auf anderen Bildschirmen des Liegenschaftsportals und des SCT für die SNE angezeigt wird. Eine Änderung des Attributs Objektname hat keine Auswirkungen auf die Objektreferenzen oder auf den Datenaustausch mit anderen Geräten der Liegenschaft über das Netzwerk. Sie können das Attribut Objektname jederzeit ändern. Wir empfehlen die Wahl eines intuitiven Namens, der die SNE im Liegenschaftsportal und in der Metasys Liegenschaft eindeutig identifiziert.