Metasys Liegenschaften - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Eine kleine Metasys Liegenschaft besteht aus einer einzelnen SNE oder mehreren SNE, SNC und NAE von denen einer der SNE als Liegenschaftsleiter festgelegt ist (Abbildung 1). Weitere Informationen zur Hierarchie des Liegenschaftsleiters und der Anzahl der Automationsstationen, die ein Liegenschaftsleiter überwachen kann, finden Sie in Liegenschaftsleiter.

Abbildung 1. Metasys Netzwerk mit SNE als Liegenschaftsleiter für mehrere Automationsstationen

Größere Metasys Liegenschaften können aus mehreren SNE und einer oder mehreren ADS oder ADX mit Zugriff auf mehrere Remote-Liegenschaften bestehen. In jeder Liegenschaft mit einem oder mehreren ADS/ADX ist ein ADS/ADX als Liegenschaftsleiter festgelegt. Abbildung 2 enthält ein Beispiel eines einfachen Metasys Netzwerks mit einer SNE, einer NAE55 und einem ADS als Liegenschaftsleiter.

Abbildung 2. Metasys Netzwerk mit ADS als Liegenschaftsleiter und einer SNE und einer NAE