MS/TP-Kommunikationsbus - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Beim MS/TP-Kommunikationsbus handelt es sich um ein lokales oder Remotenetzwerk, das mithilfe des BACnet-MS/TP-Protokolls eine Verbindung zwischen Automationsstationen und Feldreglern mit Datenpunktschnittstellen herstellt. Für das Remotenetzwerk, das als Remote-Feldbus bezeichnet wird, wird ein BACnet/IP-zu-BACnet-MS/TP-Router benötigt. Der MS/TP-Bus besteht aus zwei Bustypen: dem FC-Bus oder dem SA-Bus. Jeder Bus verfügt über eigene Geräteadressen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit dem lokalen und Remote-MS/TP-Bus befinden Sie in MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .