Sie können die SNE-Parameter und die Parameter der zugehörigen Geräte in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals der Automationsstation anzeigen und bearbeiten. Zugriff auf das Liegenschaftsportal der SNE erhalten Sie über den Launcher. Weitere Informationen finden Sie in Zugriff auf das Liegenschaftsportal einer SNE. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals.
Arbeitsfläche auf der rechten Seite des Fensters befindet sich eine Reihe von Bildschirmen mit Registerkarten. Tabelle 2 und Tabelle 1 beschreibt die Informationen, die Sie auf jedem Bildschirm in den Registerkarten sehen und bearbeiten können. Der Navigationsbereich auf der linken Seite enthält den Navigationsbaum für Netzwerkintegrationen, Feldgeräte, Felddatenpunkte und die zugehörigen Objekte, die von der SNE überwacht werden.
|
Ziffer |
Beschreibung |
|---|---|
|
1 |
Schaltflächen Zurück und Weiter zur Navigation durch die Bildschirme |
|
2 |
SNE-Objekt: Doppelklicken Sie auf auf das Objekt oder ziehen Sie es in diese Arbeitsfläche, um die SNE-Parameter anzuzeigen oder zu bearbeiten. |
|
3 |
Arbeitsfläche (in der Ansicht Bearbeiten) |
|
4 |
Editierbare Werte: Geben Sie den gewünschten Wert ein oder wählen Sie ihn aus. |
|
5 |
Anzeigbare, aber nicht editierbare Werte auf dem angezeigten Bildschirm |
|
6 |
Navigationsbereich |
|
7 |
Alarm- und Ereignisanzeige |
Wenn Sie die Liegenschaftsportal der SNE online anzeigen, ist der Rand um die Bereiche blau (Abbildung 1). Wenn Sie die Bedienoberfläche des SCT offline anzeigen, ist der Rand schwarz (Abbildung 1).
|
Bezeichnung der Registerkarte |
Zweck |
Zugriff online/offline |
|---|---|---|
|
Lupe |
Beschreibung und Name (Beschriftung) des Geräteobjekts, lokale Uhrzeit und lokales Datum, Firmware-Version, Meldungsspeicher und Größe der Alarm- und Meldungsdateien. Die Registerkarte Lupe gibt außerdem den lokalen Liegenschaftsleiter an und enthält allgemeine Liegenschaftsinformationen über den ADS/ADX, an den die SNE berichtet (sofern vorhanden). |
Beides |
|
Kommunikation |
Festlegen der Kommunikationsparameter, einschließlich der Konfiguration der seriellen Schnittstelle und des internen oder externen USB-Modems.Diese Registerkarte existiert für neuere Automationsstationen nicht. |
Beides |
|
Netzwerk |
Festlegung des Computernamens (Hostnamens) für die Identifizierung des Netzwerks, , LAN und BACnet-Routing Der Hostname darf nicht nur aus Nummern bestehen. |
Beides |
|
|
Funktionen für E-Mail-Alarmbenachrichtigungen der SNE, die für alle E-Mail-Nachrichten gelten, einschließlich der Erstellung eindeutiger Ziele für E-Mail-Nachrichten. |
Beides |
|
SNMP |
SNMP-Funktionen (Simple Network Management Protocol) der SNE, die für alle SNMP-Benachrichtigungen gelten, einschließlich der Erstellung eindeutiger Ziele für SNMP-Nachrichten. |
Beides |
|
Syslog |
Informationen zu den Berichterstattungszielen des Syslog-Servers der SNE. |
Beides |
|
Alarm |
Informationen zur Konfiguration und den Zielen von SNE-Alarmen. |
Beides |
|
Übersicht |
Statusinformationen für Netzwerk- und Feldgeräte und Attributwerte für Automationsstationen und Feldgeräte in Feldbussen von SNE. |
Online |
|
Diagnose |
Verschiedene Statusberichte zur Unterstützung der SNE-Fehlerbehebung. |
Online |
|
Trend |
Überwachung und Aufzeichnung von Änderungen des Verhaltens einer SNE im Lauf der Zeit. Dient zur Unterstützung der Diagnose verschiedener Verhaltenseigenschaften des Systems. |
Beides |
Menüs, Bildschirme mit Registerkarten, Attributlisten, Werte und Maßeinheiten sind im Liegenschaftsportal dynamisch und ändern sich auf dem angezeigten Bildschirm je nach dem Element, das Sie im Navigationsbaum auswählen. Eine Beschreibung der Menüoptionen finden Sie unter Object and Feature Tabs in Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .