Liegenschaftsportal - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Sie können die SNE-Parameter und die Parameter der zugehörigen Geräte in der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals der Automationsstation anzeigen und bearbeiten. Zugriff auf das Liegenschaftsportal der SNE erhalten Sie über den Launcher. Weitere Informationen finden Sie in Zugriff auf das Liegenschaftsportal einer SNE. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals.

Arbeitsfläche auf der rechten Seite des Fensters befindet sich eine Reihe von Bildschirmen mit Registerkarten. Tabelle 2 und Tabelle 1 beschreibt die Informationen, die Sie auf jedem Bildschirm in den Registerkarten sehen und bearbeiten können. Der Navigationsbereich auf der linken Seite enthält den Navigationsbaum für Netzwerkintegrationen, Feldgeräte, Felddatenpunkte und die zugehörigen Objekte, die von der SNE überwacht werden.

Abbildung 1. Registerkarte Lupe der SNE im Bearbeitungsmodus - Erweitert
Tabelle 1. Beschreibung der Registerkarte Lupe der SNE

Ziffer

Beschreibung

1

Schaltflächen Zurück und Weiter zur Navigation durch die Bildschirme

2

SNE-Objekt: Doppelklicken Sie auf auf das Objekt oder ziehen Sie es in diese Arbeitsfläche, um die SNE-Parameter anzuzeigen oder zu bearbeiten.

3

Arbeitsfläche (in der Ansicht Bearbeiten)

4

Editierbare Werte: Geben Sie den gewünschten Wert ein oder wählen Sie ihn aus.

5

Anzeigbare, aber nicht editierbare Werte auf dem angezeigten Bildschirm

6

Navigationsbereich

7

Alarm- und Ereignisanzeige

Wenn Sie die Liegenschaftsportal der SNE online anzeigen, ist der Rand um die Bereiche blau (Abbildung 1). Wenn Sie die Bedienoberfläche des SCT offline anzeigen, ist der Rand schwarz (Abbildung 1).

Tabelle 2. Bildschirme des Metasys Liegenschaftsportals mit Registerkarten

Bezeichnung der Registerkarte

Zweck

Zugriff online/offline

Lupe

Beschreibung und Name (Beschriftung) des Geräteobjekts, lokale Uhrzeit und lokales Datum, Firmware-Version, Meldungsspeicher und Größe der Alarm- und Meldungsdateien. Die Registerkarte Lupe gibt außerdem den lokalen Liegenschaftsleiter an und enthält allgemeine Liegenschaftsinformationen über den ADS/ADX, an den die SNE berichtet (sofern vorhanden).

Beides

Kommunikation

Festlegen der Kommunikationsparameter, einschließlich der Konfiguration der seriellen Schnittstelle und des internen oder externen USB-Modems.Diese Registerkarte existiert für neuere Automationsstationen nicht.

Beides

Netzwerk

Festlegung des Computernamens (Hostnamens) für die Identifizierung des Netzwerks, , LAN und BACnet-Routing

Der Hostname darf nicht nur aus Nummern bestehen.

Beides

E-Mail

Funktionen für E-Mail-Alarmbenachrichtigungen der SNE, die für alle E-Mail-Nachrichten gelten, einschließlich der Erstellung eindeutiger Ziele für E-Mail-Nachrichten.

Beides

SNMP

SNMP-Funktionen (Simple Network Management Protocol) der SNE, die für alle SNMP-Benachrichtigungen gelten, einschließlich der Erstellung eindeutiger Ziele für SNMP-Nachrichten.

Beides

Syslog

Informationen zu den Berichterstattungszielen des Syslog-Servers der SNE.

Beides

Alarm

Informationen zur Konfiguration und den Zielen von SNE-Alarmen.

Beides

Übersicht

Statusinformationen für Netzwerk- und Feldgeräte und Attributwerte für Automationsstationen und Feldgeräte in Feldbussen von SNE.

Online

Diagnose

Verschiedene Statusberichte zur Unterstützung der SNE-Fehlerbehebung.

Online

Trend

Überwachung und Aufzeichnung von Änderungen des Verhaltens einer SNE im Lauf der Zeit. Dient zur Unterstützung der Diagnose verschiedener Verhaltenseigenschaften des Systems.

Beides

Menüs, Bildschirme mit Registerkarten, Attributlisten, Werte und Maßeinheiten sind im Liegenschaftsportal dynamisch und ändern sich auf dem angezeigten Bildschirm je nach dem Element, das Sie im Navigationsbaum auswählen. Eine Beschreibung der Menüoptionen finden Sie unter Object and Feature Tabs in Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .