Für jede Liegenschaft des Netzwerks des Metasys Systems wird eine einzelne Automationsstation oder ein einzelner Metasys Server (ADS, ADX, OAS oder ODS) als Liegenschaftsleiter festgelegt. Der Liegenschaftsleiter stellt einen einzigen Zugangspunkt zur Liegenschaft und zu allen internetfähigen Geräten der Liegenschaft dar. Der Liegenschaftsleiter unterstützt Funktionen wie z. B. die Anmeldung von Benutzern, die Benutzerverwaltung, Benutzeransichten, Zeitsynchronisierung und die Verwaltung des Datenverkehrs.
In größeren Gebäudenetzwerken mit einem oder mehreren Metasys Servern wird ein Metasys Server als Liegenschaftsleiter festgelegt. In kleineren Netzwerkliegenschaften ohne Metasys Server müssen Sie eine der SNEs als Liegenschaftsleiter festlegen.
Standardmäßig ist eine SNE werkseitig als Liegenschaftsleiter festgelegt. Eine SNE, die in einer Liegenschaft nicht als Liegenschaftsleiter festgelegt ist, muss herabgestuft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters.
Wenn sich ein Metasys Server in der Liegenschaft befindet, kann eine SNE nicht der Liegenschaftsleiter sein. Sie müssen die SNE herabstufen, sodass sie ein untergeordnetes Gerät eines Metasys Servers ist. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen einer SNE als ein untergeordnetes Gerät eines Liegenschaftsleiters.
In der folgenden Tabelle sind die Aufsichtsrechte der verschiedenen Modelle von Automationsstationen aufgeführt, wenn sie als Liegenschaftsleiter dienen.
|
Liegenschaftsleiter |
Aufsichtsrechte |
|---|---|
|
SNE22000 |
Kann bis zu vier zusätzliche Automationsstationen in der Liegenschaft überwachen: NCE25s, NAE35s, NAE45s, NAE55s, SNEs oder SNCs. |
|
SNE11000 |
Kann bis zu zwei zusätzliche Automationsstationen in der Liegenschaft überwachen: NCE25s, NAE35s NAE45s oder SNE11000s. |
|
SNE110L0 |
Kann keine zusätzlichen Automationsstationen in der Liegenschaft überwachen. |
|
SNE10500 |
Kann bis zu zwei zusätzliche NCE25s NAE35s oder SNE10500s in der Liegenschaft überwachen. |