E-Mail-Benachrichtigung - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Sie können festlegen, dass eine SNE über den E-Mail-DDA Alarm- und Ereignismeldungen per E-Mail an einen oder mehrere E-Mail-Ziele senden soll. Dafür müssen Sie benutzerdefinierte E-Mail-Nachrichten festlegen und auf der Registerkarte E-Mail des Liegenschaftsportals Ziele für E-Mail-Nachrichten festlegen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines E-Mail-Ziels, das montags bis freitags von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr aktiv ist.

Abbildung 1. Beispiel der Definition einer E-Mail-Benachrichtigung