Controller Configuration Tool (CCT) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Verwenden Sie CCT in Verbindung mit der Bedienoberfläche des Metasys Systems zur Konfiguration, Simulation und Inbetriebnahme aller Feldregler, darunter CGM, CVM, FAC, FEC, IOM und VMA. Das CCT muss auf demselben Computer wie die SCT-Software installiert werden, damit Sie die Option „Ethernet Passthru“ im SCT verwenden können. Weitere Informationen zum CCT finden Sie in Controller Tool Help (LIT-12011147) .