Computername der SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Computername ist ein Attribut zur Netzwerkidentifizierung, das bearbeitet werden kann, auf der Registerkarte Netzwerk der SNE. Die Geräte im Gebäudenetzwerk und im Netzwerk des Metasys Systems benutzen den Computernamen, um sich zu identifizieren und über das Netzwerk mit der SNE zu kommunizieren. Dieser Computername ist gleichzusetzen mit dem Hostnamen in einem Netzwerk.

Jede SNE ist werksseitig mit einem einzigartigen Anfangswert für den Computernamen ausgestattet: SNExxxxxxxxxxxx. Dabei ist xxxxxxxxxxxx die Ethernet-MAC-Adresse des Geräts ohne Bindestriche. Wenn die MAC-Adresse der SNE 00-10-8D-05-0F-FC lautet, ist der Anfangswert des Computernamens SNE00108D050FFC. Durch eine Änderung des Anfangswerts für Computername wird die SNE zurückgesetzt.

Der anfängliche Computername ist bei der Inbetriebnahme häufig zur Lokalisierung einer SNE und zur Herstellung einer Verbindung nützlich, bevor diese dann mithilfe einer Archivdatenbasis konfiguriert wird, die vom SCT heruntergeladen wird. In den meisten Fällen überschreibt die vom SCT heruntergeladene Archivdatenbasis den anfänglichen Computernamen und bestimmt den Computernamen der SNE in der Metasys Liegenschaft.

Wichtig: Wenn Sie den Computernamen einer SNE mit dem SCT ändern, werden alle vorhandenen Referenzen zwischen dem SNE-Objekt und anderen Objekten in der Liegenschaft mit dem neuen Namen aktualisiert. Darüber hinaus werden alle anderen vorhandenen Netzwerkverbindungen zu anderen Geräten aktualisiert.
Anmerkung: Bevor Sie die Archivdatenbasis im SCT erstellen, sollten Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator oder Ihre IT-Abteilung wenden, um zu bestimmen, ob es bereits ein Protokoll für Hostnamen (Computernamen) im Netzwerk gibt.