Befehl Gerät zurücksetzen - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Mit dem Befehl Gerät zurücksetzen im Liegenschaftsportal wird ein ordnungsgemäßes Reset eingeleitet, bei dem kürzlich vorgenommene Änderungen an der SNE-Archivdatenbasis gespeichert werden und das Betriebssystem der Automationsstation neu gestartet wird. Wenn die SNE zurückgesetzt werden muss, wird in der Titelleiste der Arbeitsfläche des Objekts Neustart notwendig angezeigt. Wenn an den folgenden Attributen Änderungen vorgenommen werden, muss zurückgesetzt werden, damit die neuen Einstellungen wirksam werden:

  • APDU-Wiederholungen

  • APDU-Seg Timeout

  • APDU-Timeout

  • BACnet IP-Anschl

  • Computername

  • Kontaktperson

  • Domänenname

  • Max APDU-Länge

  • Netzwerkadresse

  • Schnittstellennummer

  • Lesen/Schreiben Community

  • Ausgabedienst SNMP

  • SNMP Managementgerät

  • Serieller Port 1 Kabel Konfig

  • Synchronisationszeitraum

Anmerkung: Durch eine Änderung des Werts Computername der SNE wird das Gerät zwangsweise zurückgesetzt.