In diesem Abschnitt sind einige Situationen beschrieben, die nach der Aktivierung von RADIUS zur Authentifizierung von Benutzeranmeldedaten zu Fehlermeldungen führen können. Wenn die SNEs nicht für die RADIUS-Authentifizierung konfiguriert sind, werden standardmäßige Metasys Anmeldefehlermeldungen angezeigt. Wenn die SNEs für die RADIUS-Authentifizierung konfiguriert sind, werden RADIUS-Fehler absichtlich unkenntlich gemacht, um unautorisierte Benutzer ggf. am Eindringen zu hindern. Wenn bei Ihnen derartige Fehler auftreten, die nicht behoben werden können, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator vor Ort.
Die RADIUS-Fehlermeldung Fail tritt in den folgenden Fällen auf:
- Der RADIUS-Server ist nicht online oder nicht verfügbar, wenn der nicht-lokale (RADIUS)-Benutzer versucht, sich beim Metasys System anzumelden.
- Der Server oder die Automationsstation ist zwar für die Kommunikation mit einem RADIUS-Server konfiguriert, der RADIUS-Server ist jedoch nicht verfügbar und antwortet daher nicht auf eine Anmeldeanforderung vom nicht-lokalen Benutzer.
- Das Konto des nicht-lokalen Benutzers ist entweder im Metasys System oder auf dem RADIUS-Server deaktiviert.
- Das Passwort des nicht-lokalen Benutzers ist abgelaufen.
- Das Passwort des nicht-lokalen Benutzers erfüllt nicht die Komplexitätsanforderungen für Passwörter des Metasys Systems.
- Der RADIUS-Server ist aktiviert, aber das Metasys Konto des lokalen Benutzers ist deaktiviert, gesperrt oder für die Anmeldung unzulässig, da die Zeittabelle des Benutzers eine Anmeldung zu diesem Zeitpunkt nicht zulässt.
- Der RADIUS-Server ist aktiviert, aber das Metasys Konto des lokalen Benutzers wurde nicht korrekt eingegeben.
Die RADIUS-Fehlermeldung Invalid Credential wird angezeigt, wenn Sie versuchen, sich bei
einer SNE
mit einem Passwort anzumelden, das den Komplexitätsanforderungen nicht gerecht wird, und RADIUS nicht aktiviert ist.